1.ADUCM320 MDIO口的电平是多少? 是1.2V的么?还是1.8V? 3.3V? PRTADR/MDIO/MDC可直接和CFP接口的MDIO口连接 通信么?
2.通过MDIO进行烧录程序时,BM引脚是否要拉低? 然后在320正常工作时候要拉高?
3.ADUCM320是否可以作为主机 通过MDIO口控制其他的从机, MDIO/MDC作为总线?
1.ADUCM320 MDIO口的电平是多少? 是1.2V的么?还是1.8V? 3.3V? PRTADR/MDIO/MDC可直接和CFP接口的MDIO口连接 通信么?
2.通过MDIO进行烧录程序时,BM引脚是否要拉低? 然后在320正常工作时候要拉高?
3.ADUCM320是否可以作为主机 通过MDIO口控制其他的从机, MDIO/MDC作为总线?
1. 你说的只是MDIO口电平要求,低电平最高多少,高电平最低多少;
2.BM引脚的使用详见186页说明。
3.我说的是MDIO作为总线,不是SPI.