【ADI参考设计更新】12导联心电信号测量系统

【ADI参考设计更新】12导联心电信号测量系统 by Stanley

     心电图(ECG)信号测量系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。通过将生物电位电极放置于人体特定部位以检测心脏的信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。

      传统的心电图机信号链中采用 AC 耦合以及硬件的高低通滤波,本设计采用 DC 耦合,用 8 个仪表放大器放大 8 个通道的信号, 8 通道信号通过 8 路复用器切换后进入 ADC, ADC 采样结果送入 DSP进行处理,滤波在 DSP 内用软件实现,处理后的信号通过 UART 或 USB 送到PC机进行显示。

      本设计用于 12 导联直流耦合心电信号的测量,实现了导联脱落信号检测、起搏信号检测、50Hz/60Hz陷波器选择、高通滤波器截止频率选择等功能。


点击下方链接阅读详情,及免费下载完整文档及资源


http://www.analog.com/zh/rdecg_forum

  • Created
Was this helpful?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.