文档 在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2
  • 在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!

在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会

在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会 by ADIForum

全国电工仪器仪表标准化技术委员会第五届二次全体委员会议暨2014第二十九届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会今天正式在青岛开幕(会议时间:10月15日~17日),欢迎参观我们现场的展位,欢迎与我们现场交流,也欢迎参加17日上午的ADI专家现场讲座哦(演讲主题:基于ADE7978+ADE7932的全锰铜三相表设计及应用挑战)!

话说,估计99.9%的筒子没有机会到现场吧, (*^__^*)……

木有关系,小编带大家在线分享我们现场的海报图和相关产品及解决方案。后续有机会,再给大家分享现场讲座精彩内容和现场图片哈~

(对啦,展会现场有专家可以请教、交流,我们在线也有技术论坛(电力计量专区)也有专家坐镇哦,欢迎点击阅读原文进入技术支持论坛提问、欢迎互动。。。。。。)

您知道吗,ADI已为全球电表行业提供了将近5亿片IC。。。。。

而下面图文分享的,是ADI当前在电力计量市场的主力军,正在或即将帮助成千上万中国企业抢占国内外电力计量的巨大市场机遇。

ADI高精度三相电能计量芯片ADE7858A、ADE7868A、ADE7878A系列,还是增强版哦!介个,绝对是三相电能计量应用的明星产品阵容哦,您懂滴~

带零线电流测量的单相多功能计量IC ADE7953是一款高精度电能计量IC,主要用于单相应用。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功、视在功率以及瞬时均方根电压和电流……,点击产品页面http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7953/products/product.html 深入了解

ADE7880是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出,下面这些特性,有木有很给力:

l 内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量;

l 可以计算相位和零线电流以及相位电压上的谐波均方根、有功/无功/视在功率,以及所有相位的各谐波上功率因数和谐波失真;

l 同时可针对所有电流和电压计算总谐波失真加噪声(THD+N), 一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理,DSP程序存储在内部ROM存储器中。

l ADE7880适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等;

l 各相均具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准;

l CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/视在功率、电流有效值的和值或基波有功/无功功率;具有波形采样寄存器,允许访问所有

        ADC输出;

l 还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等

……

ADE7816是一款高精度、多通道计量器件,可测量一条电压通道和多达六条电流通道。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功功率以及瞬时电压和电流有效值。该器件内置七个Σ-Δ型ADC和一个高精度电能计量内核。六条电流输入通道允许同时测量多个负载。电压通道和六条电流通道均集成了完整的信号路径,允许执行各种测量。每条输入通道均支持灵活的增益级,且适合与电流变压器(CT)配合使用。详细的相关介绍及产品信息,请点击http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7816/products/product.html


RE: 在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会 by ADIForum:

相关资料及连接分享:

ADI电能计量IC官方主页:http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html

ADI公司电能产品(ADE):常见问题解答(FAQ)

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-639_cn.pdf

ADE7816多通道电能计量IC为监控应用提供灵活性和可扩展性

应用笔记an-1152校准基于ade7816的单相电表

ADE7816工作原理http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1137_cn.pdf

Datasheet下载:集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC


RE: 在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会 by ADIForum:

分享几张现场图给大家瞧瞧~^_^

7bcbb685gw1elcqwuogsmj20qo0k0mzw.jpg

7bcbb685gw1elcqwow61bj20qo0k00w5.jpg