Post Go back to editing

ADE7953 相关问题- 虚功率、ANGLE 输出值 以及如何调整 Offset

1. 设定虚功率时,虚要注意什么吗? 因为在高功率电阻量测时所设定的参数,当量测家电时,数值就不准确了

2. ANGLE 的数值,根据文件所示,是表示电压输入以及电流输入之间的延迟时间,那这样输出直接是相位角了吗? 还是需要经过公式呢 (38 式?

3. 那如何调整 offset 的部分呢? 因为理论来说功率因素与电压电流有关,但我调整电压电流相关的参数,但都只能个别调整,是否他们的通道都是独立的呢?



感谢,希望可以获得答案,辛苦了!

Parents
  • 1.如下图,无功功率计算链路需要经过增益和偏置校准才能输出准确的数值,其中xVARGAIN负责调整增益,xVAROS调整偏置。

    2.关于相位角,可以参考数据手册如下部分:

    公式(38)输出的是功率因数。

    3.ADE7953有多个offset调整的寄存器,VRMSOS/AIRMSOS/BIRMSOS可以调整电流、电压的偏置,AWATTOS,AVAROS可以调整功率的偏置。

    关于校准部分,除了手册中内容,

    还可以部分参考如下的文档:www.analog.com/.../an-1171_cn.pdf

  • 不好意思,我处理第一点的相关位址,但是一直调整不到正确的数值,我只要动到一点点参数,我记忆体的位址就会大幅暴增或者减少,不知道是否有Demo Code可以参考,不好意思麻烦了!

    相位角的部分调整也是无法调整到正确的位置
    -
    以及调整空载检测相关的方法

    除了调整 Threshold 要关闭 0x001,才能调整,除此之外还需要调整什么项目吗?
    因为 Threshold 数值设定上我抓不到他的范围,因为我不管打开电器跟关闭电器,她永远都显示负载状态,不会跳出空载的状态 (是否我误解他的功能了呢?)

    -
    以上,不好意思麻烦您们回复,辛苦了 感谢!

  • Demo Code可以参考AN-1367的代码。该代码可以直接在ADE7953的详情页中获取:

    ADE7953 Datasheet and Product Info | Analog Devices

    Threshold需要进行一定设定步骤。详情可以参考手册的page40页。

Reply Children