1. 设定虚功率时,虚要注意什么吗? 因为在高功率电阻量测时所设定的参数,当量测家电时,数值就不准确了
2. ANGLE 的数值,根据文件所示,是表示电压输入以及电流输入之间的延迟时间,那这样输出直接是相位角了吗? 还是需要经过公式呢 (38 式?
3. 那如何调整 offset 的部分呢? 因为理论来说功率因素与电压电流有关,但我调整电压电流相关的参数,但都只能个别调整,是否他们的通道都是独立的呢?
感谢,希望可以获得答案,辛苦了!
1. 设定虚功率时,虚要注意什么吗? 因为在高功率电阻量测时所设定的参数,当量测家电时,数值就不准确了
2. ANGLE 的数值,根据文件所示,是表示电压输入以及电流输入之间的延迟时间,那这样输出直接是相位角了吗? 还是需要经过公式呢 (38 式?
3. 那如何调整 offset 的部分呢? 因为理论来说功率因素与电压电流有关,但我调整电压电流相关的参数,但都只能个别调整,是否他们的通道都是独立的呢?
感谢,希望可以获得答案,辛苦了!
1.如下图,无功功率计算链路需要经过增益和偏置校准才能输出准确的数值,其中xVARGAIN负责调整增益,xVAROS调整偏置。

2.关于相位角,可以参考数据手册如下部分:

公式(38)输出的是功率因数。
3.ADE7953有多个offset调整的寄存器,VRMSOS/AIRMSOS/BIRMSOS可以调整电流、电压的偏置,AWATTOS,AVAROS可以调整功率的偏置。
关于校准部分,除了手册中内容,
还可以部分参考如下的文档:www.analog.com/.../an-1171_cn.pdf
第一点以及第三点我会再去了解,感谢
至于第二点的部分我还有一些疑问
理论来说频率会由ADE7953 自行抓取,223kHz 也是预设的,所以这样来说我还要特别经过(假设60 Hz) ((360 x 60) / 223kHz) 这段function 才会得到我要的相位角吗?
是的,寄存器数据需要经过上述函数运算才能获得角度值。
那不好意思再问一个问题
其中 f_Line 可以从哪个暂存器抓取呢?
那不好意思再问一个问题
其中 f_Line 可以从哪个暂存器抓取呢?


寄存器PERIOD。
感谢!!