Post Go back to editing

ADE7953 相关问题- 虚功率、ANGLE 输出值 以及如何调整 Offset

1. 设定虚功率时,虚要注意什么吗? 因为在高功率电阻量测时所设定的参数,当量测家电时,数值就不准确了

2. ANGLE 的数值,根据文件所示,是表示电压输入以及电流输入之间的延迟时间,那这样输出直接是相位角了吗? 还是需要经过公式呢 (38 式?

3. 那如何调整 offset 的部分呢? 因为理论来说功率因素与电压电流有关,但我调整电压电流相关的参数,但都只能个别调整,是否他们的通道都是独立的呢?



感谢,希望可以获得答案,辛苦了!

Parents
  • 1.如下图,无功功率计算链路需要经过增益和偏置校准才能输出准确的数值,其中xVARGAIN负责调整增益,xVAROS调整偏置。

    2.关于相位角,可以参考数据手册如下部分:

    公式(38)输出的是功率因数。

    3.ADE7953有多个offset调整的寄存器,VRMSOS/AIRMSOS/BIRMSOS可以调整电流、电压的偏置,AWATTOS,AVAROS可以调整功率的偏置。

    关于校准部分,除了手册中内容,

    还可以部分参考如下的文档:www.analog.com/.../an-1171_cn.pdf

  • 第一点以及第三点我会再去了解,感谢

    至于第二点的部分我还有一些疑问

    理论来说频率会由ADE7953 自行抓取,223kHz 也是预设的,所以这样来说我还要特别经过(假设60 Hz) ((360 x 60) / 223kHz) 这段function 才会得到我要的相位角吗?

Reply Children