Post Go back to editing

谐波成分的谐波失真HXVHD、HYVHD、HZVHD测量准确度问题

以下为本人使用的电压采样电路,测试设备输出3~15次谐波,转换HXVHD、HYVHD、HZVHD寄存器值都能准备测量。但是设备输出19~31次谐波时,设备输出谐波失真度越高,测量值偏差越大;谐波次数越高,测量值偏差越大。

例如:19次谐波(设备输出:20.0%;测量值:16.3%;  设备输出:40.0%,测量值:30.3%)

31次谐波(设备输出:40.0%;测量值:18.6%)

烦请工程师,有空时候解答用一下。如何调整才能提高测量准确度,感谢!

Parents Reply Children
No Data