请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要
使用电网频率和电压通道中测得的标称电压来初始化计算
函数。COMPMODE寄存器的位14(SELFREQ)必须根据
ADE7880所连网络的频率来进行设置。如果网络频率为
50 Hz,请将该位清0(默认值)。如果网络频率为60 Hz,则
请将该位置1。
是否测试其他频率点如47HZ,55Hz还是准确值?
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要
使用电网频率和电压通道中测得的标称电压来初始化计算
函数。COMPMODE寄存器的位14(SELFREQ)必须根据
ADE7880所连网络的频率来进行设置。如果网络频率为
50 Hz,请将该位清0(默认值)。如果网络频率为60 Hz,则
请将该位置1。
是否测试其他频率点如47HZ,55Hz还是准确值?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。可以是其他频率,基波频率范围在45Hz到66Hz