按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。
可以这样使用。
如果有没有使用的通道,可以把没有使用的通道接地。使用多个通道 时候,注意被测量的电压通路要有公共端
请参考链接中文章第16页
AN-639: Frequently Asked Questions (FAQs) Analog Devices Energy (ADE) Products