这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压器转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里?
我用的旋转变压器是多摩川的TS2620N21E11,功能如图所示。
我的电路用的是AD2S1200评估板上的电路。
麻烦大家能给我说一下可能的原因!
谢谢了!
您可以试着读读POSITION AND VELOCITY OUTPUT两个寄存器,看看速度寄存器的数值是否一致正确,如果速度正确,但是位置错误,最好看看读书的程序,会不会程序最高位读错了,同时请注意position 寄存器输出格式为 unsigned binary word.而velocity 寄存器输出是12-bit twos complement word
如何看,我的位置输出为2048-4096,不是0-4096,为啥?