各位专家:
目前,我已可以得到正确的电压值,电流值,有效功率,有效电能,视在功率,视在电能,PF值,这些都是正确的。但是无功电能是错误的,我查阅手册,无功电能和相移电流有关,但是我不知道该如何下手去定位问题,请帮帮我,
我使用的 是电流互感器(CT)仟佰的,其写着相偏移<3.5度;为此我并无使用电流通道的积分器,电能阈值统一默认为0x03,使用线周期累计模式,累计时间在50HZ时为1秒,LCYCMODE寄存器使能各电能在线周期累计模式累计。VLEVE按照230V的标称电压设置。电压电流有AIGAIN,AVGAIN有进行补偿,功率无进行补偿。
目前测出来的无功电能数据:
chroma :27 ade7880:29
chaoma:5.9 ade7880: 5.3
charoma:195 ade7880:116
补充:我使用ADE7880的角度寄存器测量相电压和相电流的角度,发现为ANGLE的值在F41-1081之间波动,那计算出来的角度就274-297之间???这是不是有问题,我的RC:电流通道1K+222,电压通道1K+222;
补充:我使用ADE7880的角度寄存器测量相电压和相电流的角度,发现为ANGLE的值在F41-1081之间波动,那计算出来的角度就274-297之间???这是不是有问题,我的RC:电流通道1K+222,电压通道1K+222;
[edited by: Ehan彭 at 2:51 AM (GMT 0) on 7 Jan 2020]