查阅了7751或者7755的芯片手册,发现只有过采样率900看孩子,那么他的采样率是如何计算的,又是如何采样的?
查阅了7751或者7755的芯片手册,发现只有过采样率900看孩子,那么他的采样率是如何计算的,又是如何采样的?
ADE7751内部通过ADC采样,并通过各种滤波器时间有效值计算,数据手册表明的ADC输入的带宽为14KHz,即信号低于这个频率都会被采样到。
那这个滤波器时间有效值计算采样频率的公式有没有呢?比如我的采样电阻是4k,电容是33nF,电压是220V,电流为5(30)A,常数为3200imp/kwh,我如何能计算出具体的采样频率呢?能否给出计算过程呢?谢谢~
芯片内部ADC芯片内部ADC得采样率和外部得配置是无关得,也就是说不论采样电阻多少,内部采样率是固定。
谢谢您的回答。还是需要问您,内部采样率是由滤波器有效值计算的,那如何更改内部采样率呢?比如采样率为4.8khz或者9.6khz,这个数不是一个定值,那么如何确定这个数的值呢?
芯片内部的采样率无法改变,是再设计芯片时就固定好的。