各位专家好:
在ADE7880的使用上,有几个疑问还未搞清楚,麻烦解惑,谢谢、
1.在电路设计上,ADE7880的AGND,DGND连接在一起形成GND,电阻分压线路和电流互感器输入线路输入到ADE7880的地同为GND,请问这是否会有什么干扰吗?
2.使用单相电输入时,L线接VAP,N线接VN,B相和C相的寄存器都会有值,并且会触发B相和C相的过零中断,请问这是为什么呢?电路如下图所示。
3.电流互感器输入的电流,经过2个7.5R的负担电阻,那假设输入5A,1:3000,输入到IAP和IAN的压差应该如何计算呢?
4. 在VAP,VBP,VCP,VN不接输入电压的情况下,AVRMS,BVRMS,CVRMS的值是怎么样的呢?是很小但固定的值吗?
4. 在VAP,VBP,VCP,VN不接输入电压的情况下,AVRMS,BVRMS,CVRMS的值是怎么样的呢?是很小但固定的值吗?
[edited by: Ehan彭 at 11:11 AM (GMT 0) on 17 Sep 2019]