Post Go back to editing

AIRMS,AVRMS的计算问题

Hi,各位专家好,使用ADE7880时我有遇到困难,还麻烦指导,谢谢。

1.AIRMS的值是如何累计的呢?手测写的是如下图,一个是5326737,一个是3766572,请问这两个字有何不同?计算时应该以哪个为准呢?

2.AIRMS的是如何计算实际输入电流的呢的?如下图所示电路,电流互感器变比为:1:3000,5A电流输入,那么请问如何根据AIRMS得到实际的输入电流呢?

3.AVRMS如何计算实际的输入电压呢?电阻假设是1000K:1K,输入电压是220V,请问计算公式是不是:(输入电压*根号2*(1/1001) )/0.5 = AVRMS/3,766,572

Parents
    1. 5326737是值ADC的满量程值,而3766572指的是AIRMSAVRMSADC满量程输入下显示的值。实际应用中3766572更有用。
    2. 看你的电路图,采样电阻为2200ohm的电阻,即400ohm5A输入下进入到计量芯片的电压为5/3000*400 = 0.666V,而芯片能测量的最大电流信号为0.5/2^0.5 =0.353V.  你的采样电阻已经超出满量程,需要将采样电阻变小。为了计算方便假设你使用的是220ohm的电阻即40ohm,那么5A输入下进入计量芯片的电压为5/3000*40 =0.066V. 此时芯片内部的AIRMS值应该为   3766572 * 0.066/0.353 = 704231. 这就表式对于这个前端采样电阻和CT变比下,IRMS读值为704231时就代表5A电流。   另外,你提供的电路图中电流通道采用二阶RC电路滤波,我们建议如果是CT接入,一阶RC滤波即可。
    3. 是的。
Reply
    1. 5326737是值ADC的满量程值,而3766572指的是AIRMSAVRMSADC满量程输入下显示的值。实际应用中3766572更有用。
    2. 看你的电路图,采样电阻为2200ohm的电阻,即400ohm5A输入下进入到计量芯片的电压为5/3000*400 = 0.666V,而芯片能测量的最大电流信号为0.5/2^0.5 =0.353V.  你的采样电阻已经超出满量程,需要将采样电阻变小。为了计算方便假设你使用的是220ohm的电阻即40ohm,那么5A输入下进入计量芯片的电压为5/3000*40 =0.066V. 此时芯片内部的AIRMS值应该为   3766572 * 0.066/0.353 = 704231. 这就表式对于这个前端采样电阻和CT变比下,IRMS读值为704231时就代表5A电流。   另外,你提供的电路图中电流通道采用二阶RC电路滤波,我们建议如果是CT接入,一阶RC滤波即可。
    3. 是的。
Children