Post Go back to editing

ADE7880电流电压有效值的计算

各位专家,您们好:

  假设我的分压是1000K:1K,那么我AVRMS寄存器的值是如何计算的?也就是我如何通过AVRMS的值计算出实际上的电压有效值呢?

   是否是 AVRMS = (电压*根号2 *(1/1001) )/0.5V * 3766572呢?

  是不是计算的时候必须以电压峰值为准?

  还望专家不吝赐教。感谢。

  

Parents Reply Children
  • Hi,专家:

     谢谢。还有一点不懂,如下图所示:

     计算得出电压电流的百分比后,根据VLOTAGE ON display和电压电流百分比得出的Kv是何?又如何通过Kv得出实际值呢?

    我的想法是:电流实际值:AIRMS/ ((电流百分比*3766572)/5A)

                          电压实际值:AVRMS/((电压百分比*3766572)/230)

                         请问这样是否是正确的呢?

  • 你的计算公式是对的,同时也可以见芯片最大输入峰值电压0.5V转换成芯片输入最大有效值电压0.353V进行计算就可以了。总之需要注意0.5是峰值电压,而输入电压如220V是有效值,需要转换后才能出现在同一个公式里。