各位专家,您们好:
假设我的分压是1000K:1K,那么我AVRMS寄存器的值是如何计算的?也就是我如何通过AVRMS的值计算出实际上的电压有效值呢?
是否是 AVRMS = (电压*根号2 *(1/1001) )/0.5V * 3766572呢?
是不是计算的时候必须以电压峰值为准?
还望专家不吝赐教。感谢。
各位专家,您们好:
假设我的分压是1000K:1K,那么我AVRMS寄存器的值是如何计算的?也就是我如何通过AVRMS的值计算出实际上的电压有效值呢?
是否是 AVRMS = (电压*根号2 *(1/1001) )/0.5V * 3766572呢?
是不是计算的时候必须以电压峰值为准?
还望专家不吝赐教。感谢。
附件是ADE7880校准参数,里面有个Kv和Kia两个参数,通过这两个参数就可以将寄存器值转换成真实值。根据表格提示输入硬件配置即可获得Kv和Kia的值XLSX
Hi,专家:
谢谢。还有一点不懂,如下图所示:
计算得出电压电流的百分比后,根据VLOTAGE ON display和电压电流百分比得出的Kv是何?又如何通过Kv得出实际值呢?
我的想法是:电流实际值:AIRMS/ ((电流百分比*3766572)/5A)
电压实际值:AVRMS/((电压百分比*3766572)/230)
请问这样是否是正确的呢?
你的计算公式是对的,同时也可以见芯片最大输入峰值电压0.5V转换成芯片输入最大有效值电压0.353V进行计算就可以了。总之需要注意0.5是峰值电压,而输入电压如220V是有效值,需要转换后才能出现在同一个公式里。