根据AN-1171资料上进行数据校准的操作后,从寄存器内读取的功率数据是否还需要转换,现在我读取的功率数据始终不对,不知道是设置的问题还是有其他方面的问题,请专家指导一下
根据AN-1171资料上进行数据校准的操作后,从寄存器内读取的功率数据是否还需要转换,现在我读取的功率数据始终不对,不知道是设置的问题还是有其他方面的问题,请专家指导一下
校准的过程本来就是对功率寄存器值进行修正,通过调整增益寄存器值将功率寄存器值修正到理论值。如果您说功率寄存器值不对,那是不是增益寄存器值设的不对。
我现在按照AN-1171上的“利用CF脉冲输出进行校准”的方式分别进行了:增益匹配,功率校准,功率增益校准这三项,从CF1的脉冲输出频率上可以得到与计算值一致的结果。接下来我采用线周期有功功率累计模式读取xWATHHR寄存器的值,线周期累计数为100,相当于1秒钟,每次读出来的该值三相几乎一致,但如何将这个值转换为wh电能实际数据,这个里面有着怎样的转换关系?
根据数据手册, ADE7880最大脉冲输出频率为68.818kHz (WTHR设为3),接下来计算额定输入时(如220V,5A)电压电流占满幅的信号比(这个和硬件相关,需要看分压电阻及CT变比等),假设电压占50%,电流占5%。这样,功率就占满幅的50%*5%=2.5%。
将68.818k*2.5%= 1720.45,表明在220V,5A的输入下能量寄存器每秒增加的值为1720.45,对于每秒来说,1720.45对应的能量为 1100Ws,这样就可以清楚知道能量寄存器每bit代表的能量=1100/1720.45 = 0.639367WS。