Post Go back to editing

ADE7878 电能频率转换速率

Hi,ALL:

请教大家一下:

在功率累计时有这段描述(P50):“第一阶段是在DSP内完成的:每隔125 μs(频率为8 kHz),瞬时相位总或基波有功功率即会向一个内部寄存器中累加一次。到达阈值时,处理器端口处即会产生脉冲,并会从该内部寄存器中减去该阈值……”

1. 手册中这个内部寄存器是多少位的

2. 端口处产生脉冲的频率最高是多少,怎么确定或者计算的呢(这个关乎到问题3中的可计量单位时间内的LSB数量)

3. 如果设置的阈值小于功率的话,会有两个问题:a) 会一直以最高频率产生脉冲,这个脉冲会限制能输出的LSB个数从而限制单位时间可计量的最大电能    b) 内部寄存器会溢出

在书册上面没有找到这方面的说明,所以请教一下大家   谢谢了!