目标
本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。
背景知识
与所有非理想电气元器件一样,部件套件中提供的电感并不完美。图1为常见的实际电感简化模型电路图。除了所需的电感L之外,实际元件还会有损耗(建模为串联电阻,在图中以R表示)和并联寄生电容(以C表示)。电阻越小(接近0 Ω),电容越小(接近0 F),电感就越理想。
绕组间电容与自谐振频率
C通常表示电感的匝间分布电容(以及匝间与磁芯之间的电容等)。在特定频率(SRF)下,该匝间电容将与电感L形成并联谐振,使电感变为调谐电路。
3元件LRC模型阻抗与频率
在低于SRF的频率下,模型呈电感性。在高于SRF的频率下,模型呈电容性,在SRF频率下,模型呈电阻性,因为感抗和容抗的大小相等,相位相反,因此相互抵消。
在电感的SRF下,满足以下所有条件:
- 输入阻抗处于峰值。
- 输入阻抗的相位角为零,从正值(感性)转变为负值(容性)。
- 由于相位角为零,因此Q也为零。
- 有效电感为零,因为负容抗(XC = 1/jωC)刚好抵消了正感抗(XL = jωL)。
- 2端口插入损耗(S21 dB)达到最大值,对应于频率与S21 dB图中的最小值。
- 2端口相位(S21角)为零,从较低频率下的负值转变为较高频率下的正值。
公式1表示电感模型电路中SRF与电感和电容的关系。
其中:
L为电感,单位为H
Cp 为寄生电容,单位为F
公式1清楚地表明,提高电感或电容会降低测量的SRF值,而降低电感或电容则会提高SRF值。
3元件LRC电感模型的实验室前仿真
图2为3元件LRC电感模型的仿真测试电路。L、R和CP用于对电感进行建模。V1是理想的交流测试电压源,电阻RS表示V1的源电阻。CL和RL是负载元件,其中CL设置为 ADALM2000 示波器输入通道的典型输入电容。RL可以设置为RS,也可以设置为更高的值,例如示波器通道的1 MΩ输入电阻。
在实际构建电感测试电路之前,您应使用图2所示电路进行仿真。
如图3所示,以1 mH电感L为例,我们进行了两次频率扫描仿真,频率范围为10 kHz至10 MHz,其中CP设置为15 pF,R设置为100 mΩ。红色曲线表示RL设置为与RS相同的200 Ω。当电感阻抗达到最大值时,RL处测得的幅度在SRF时急剧下降。蓝色曲线表示RL设置为示波器输入的1 MΩ。同样,当阻抗达到最大值时,我们观察到急剧下降的零点。我们还看到RL的幅度出现明显的尖峰,大约在陷波下方一个倍频程处。当源电阻和负载电阻不匹配时,就会出现这种峰值。
材料
- ADALM2000主动学习模块
- 无焊试验板和跳线套件
- 一个1 mH电感
- 其他不同数值的电感
- 两个200 Ω电阻(可由两个100 Ω电阻串联而成)
说明
在无焊试验板上构建如图4所示的电感测试电路。蓝色方块表示连接ADALM2000 AWG和示波器通道的位置。
硬件设置
ADALM2000 AWG输出和示波器通道输入的连接方式如图4蓝色框所示。部件套件中应包含多个不同数值的电感。将电感逐个插入测试电路。
程序步骤
在Scopy窗口打开网络分析仪软件工具。配置扫描范围,起始频率为100 kHz,停止频率为30 MHz。将幅度设置为1 V,偏移设置为0 V,将伯德图的幅度范围设置为–60 dB至+40 dB。将最大相位设置为+180°,最小相位设置为–180°。在通道选项中,点击通道1,将其设为参考通道。将步骤数设为100。
对部件套件中的每个电感运行单次扫描。您应该会看到,幅度和相位与频率的关系曲线和仿真结果非常相似。将数据导出到.csv文件,以便采用Excel或MATLAB®︎进行深入分析。


问题:
使用SRF公式计算实验装置中使用的电感的匝间寄生电容值。
您可以在 学子专区论坛 上找到问题答案。
附加实验
若要进一步探索这种谐振现象,请将外部39 pF和/或100 pF电容与电感并联,然后重新测量频率响应。这样就能获得更多的谐振频率数据,同样可以使用谐振公式来计算和确认简化模型中的电感L和CP。