文档 有没有可以实现远距离的IIC通讯解决方案?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • -DS2484Q+T: FAQ
    • 1-Wire总线过压和过流保护
    • 在设计应用中需要两个DS2484主机来驱动一个1-Wire 总线,如果一个DS2484主机掉电,另外一个DS2484是否可以工作?
    • 有没有可以实现远距离的IIC通讯解决方案?
    • 调试DS2484和DS18B20通讯,在对DS18B20单独供电时,工作正常;采用寄生供电时,无法启动转换,读取的结果是上电默认值,是什么原因?
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

有没有可以实现远距离的IIC通讯解决方案?

可以选择DS2484和DS28E18配合使用,DS2484是IIC到1-Wire桥接器,1-Wire总线可以支持远距离通讯,DS28E18是1-Wire到IIC主机转换器。DS2484和处理器在一端, DS28E18和被控制的IIC器件在远端,它们之间利用单总线连接。这种转换需要对DS2484和DS28E18进行编程,另外,1-Wire通讯速率不是太高。但是可以实现IIC的远距离通讯。

 

 

Tags: DS2484Q+T DS2484Q, DS28E18 KA-13967