文档 1-Wire网络最多能支持多远距离的信号传输?都有什么因素制约该传输距离?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • -DS18B20+PAR: FAQ
    • 1-Wire网络最多能支持多远距离的信号传输?都有什么因素制约该传输距离?
    • DS18B20 正常使用一段时间(大概二、三年)后,室内常温测量返回的温度值错误,读数为负九十多度。请问这种情况可能是怎么引起的?
    • DS18B20+和DS18B20+PAR的区别
    • DS18B20寄生供电采集温度90度以上出错,会是什么原因?
    • DS18B20采用寄生供电时,是否可以把VCC引脚和DQ引脚连接到一起?
    • 使用DS18B20的时候,发现个别传感器(大约5%)运行一段时间后会死机,无法正常通信。只需要将DS18B20电源断开,再上电就能正常通信了。目前对DS18B20一直供电的,如何解决?
    • 总线上有多个DS18B20,需要存储每个的ROM ID,为节约存储空间,能否对ROM ID 进行压缩,将8字节压缩到6个字节。
    • 我在做带多个DS18B20电路,30米线时,可以读400个DS18B20数据正常,增加200米链接线后,读出的温度比实际温度大很多,但是DS18B20的ID号读出正常,但是把200米延长线去掉,读出的温度就正常。怎么解决线长时DS18B20温度转换问题?
    • 是否可以用DS18B20测量高速处理器的温度?
    • 最近在正常使用DS18B20传感器的时候,有2台传感器出现故障,经查询,发现这2台DS18B20的配置寄存器bit7从0变为1.配置寄存器bit7位出厂默认0,变为1后,温度值会发生什么样的变化?如果在使用中没有改变配置前提下,bit7位变化,是否能判定改元件异常,或元件损坏?
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

1-Wire网络最多能支持多远距离的信号传输?都有什么因素制约该传输距离?

1-Wire网络的总长度既取决于1-Wire主机接口,同时也受限于电缆的性能。电缆必须能够快速充电、放电以满足1-Wire协议的要求。采用简单的上拉电阻使网络总长度限制在大约200m。高可靠性1-Wire主机设计能够克服这一限制,利用有源上拉在逻辑控制下提供更强的电流,支持更远的通信距离,通常会使通信距离扩展到500m以上。
制约1-Wire网络总长的因素总结如下:
① 从机器件(iButtonRegistered及其它1-Wire器件)也会等效地增加网络的总长。每个器件的负荷等效于增加了一小段总线长度,设计网络时,必须考虑器件的等效长度。一个iButton从器件通常比一个焊接在组件上的从器件所表现出的等效长度长。iButton的等效线长大约为1m,而iButton以外的从机器件的等效线长大约是0.5m。这就意味着如果在网络中连入100个iButton器件,将会使网络的总长增加100m,因此,为保证网络功能,允许使用的电缆总长度会降低100m。
② 电路板布线、连接器和ESD保护器件也等效于增加了网络的总长度。通常,ESD电路和PCB引线等效增加的总长度与它们的电容有关,系数为24pF/m。也就是说,一个等效于24pF电容的电路板引线或器件在1-Wire总线上增加的总长度大约为1m,相应地允许使用的电缆总长度会降低1m。
归根结底,尽管1-Wire总长度受许多因素的影响,但电容无疑是影响最严重的因素。高可靠性1-Wire主机设计和优异的电缆性能则是有效的解决办法。
 
Tags: DS18B20+ 000099588
  • Share
  • History
  • Cancel
 
Related Content
  • m.monakhov
    m.monakhov
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")
  • m.mayhew
    m.mayhew
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")
  • m.suchocki
    m.suchocki
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")
 
Related Content
  • m.monakhov
    m.monakhov
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")
  • m.mayhew
    m.mayhew
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")
  • m.suchocki
    m.suchocki
    $core_v2_language.Truncate($item.HtmlDescription('Web'), 200, "...")