English
EngineerZone
嵌入式安全与1-Wire
Log In
User
Site
Search
OR
Ask a Question
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
嵌入式安全与1-Wire
文档
最近在正常使用DS18B20传感器的时候,有2台传感器出现故障,经查询,发现这2台DS18B20的配置寄存器bit7从0变为1.配置寄存器bit7位出厂默认0,变为1后,温度值会发生什么样的变化?如果在使用中没有改变配置前提下,bit7位变化,是否能判定改元件异常,或元件损坏?
问答
讨论
文档
成员
标签
More
Cancel
文档
DS18B20+: FAQ
-
DS18B20+PAR: FAQ
1-Wire网络最多能支持多远距离的信号传输?都有什么因素制约该传输距离?
DS18B20 正常使用一段时间(大概二、三年)后,室内常温测量返回的温度值错误,读数为负九十多度。请问这种情况可能是怎么引起的?
DS18B20+和DS18B20+PAR的区别
DS18B20寄生供电采集温度90度以上出错,会是什么原因?
DS18B20采用寄生供电时,是否可以把VCC引脚和DQ引脚连接到一起?
使用DS18B20的时候,发现个别传感器(大约5%)运行一段时间后会死机,无法正常通信。只需要将DS18B20电源断开,再上电就能正常通信了。目前对DS18B20一直供电的,如何解决?
总线上有多个DS18B20,需要存储每个的ROM ID,为节约存储空间,能否对ROM ID 进行压缩,将8字节压缩到6个字节。
我在做带多个DS18B20电路,30米线时,可以读400个DS18B20数据正常,增加200米链接线后,读出的温度比实际温度大很多,但是DS18B20的ID号读出正常,但是把200米延长线去掉,读出的温度就正常。怎么解决线长时DS18B20温度转换问题?
是否可以用DS18B20测量高速处理器的温度?
最近在正常使用DS18B20传感器的时候,有2台传感器出现故障,经查询,发现这2台DS18B20的配置寄存器bit7从0变为1.配置寄存器bit7位出厂默认0,变为1后,温度值会发生什么样的变化?如果在使用中没有改变配置前提下,bit7位变化,是否能判定改元件异常,或元件损坏?
+
DS18B20/GG8: FAQ
DS18B20/T&R-W: FAQ
+
DS18S20+: FAQ
+
DS2401: FAQ
+
DS2431+: FAQ
DS2431P+T&R: FAQ
+
DS2480B+: FAQ
+
DS2480B: FAQ
+
DS2482-100: FAQ
DS2484: FAQ
+
DS2484Q+T: FAQ
+
DS2488Q+: FAQ
+
DS24B33Q+U: FAQ
+
DS2502+: FAQ
+
DS2502-E48: FAQ
DS2502: FAQ
DS2502P+T&R: FAQ
+
DS2505+: FAQ
+
DS28C36AQ+T: FAQ
+
DS28E01-100+: FAQ
DS28E05: FAQ
+
DS28E05P+: FAQ
+
DS28E07+: FAQ
DS28E07: FAQ
+
DS28E15: FAQ
DS28E17: FAQ
+
DS28E17Q+T: FAQ
+
DS28E38G+T: FAQ
+
DS28E38Q+T: FAQ
+
MAX31820MCR+: FAQ
MAX31850: FAQ
+
MAX31850EATB+: FAQ
+
MAX31850KATB+: FAQ
+
MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
嵌入式安全与1-Wire 标签
我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么
最近在正常使用DS18B20传感器的时候,有2台传感器出现故障,经查询,发现这2台DS18B20的配置寄存器bit7从0变为1.配置寄存器bit7位出厂默认0,变为1后,温度值会发生什么样的变化?如果在使用中没有改变配置前提下,bit7位变化,是否能判定改元件异常,或元件损坏?
Bit7 器件内部没有任何功能,该位不应该影响器件的功能,该位在任何时候都应该读取为0,如果您读取到1,说明器件遭受意外状态导致该位改变,从您目前的测试结果来看,应该是器件无法正常工作,您可以申请失效分析来分析造成这种问题的
原因。
Tags:
000098171
DS18B20+
Share
History
Cancel