文档 DS18B20在0°C至85°C范围下精度指标为±0.5°C,但数据资料的典型曲线仅给出了0°C至70°C范围测试结果。超过该范围后,DS18B20的典型误差曲线如何?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • -DS18B20/GG8: FAQ
    • DS18B20 在现场使用时出现温度在85度和21度之间来回跳变,21度是正常的,通讯距离10米,该如何解决?
    • DS18B20 正常通信,但是读取转换结果要么是85度要么是128度左右,是什么问题?
    • DS18B20传感器符合ISO 22000标准吗?
    • DS18B20可浸在水中吗?
    • DS18B20和DS2438是否能够挂接在同一1-wire总线上?
    • DS18B20在0°C至85°C范围下精度指标为±0.5°C,但数据资料的典型曲线仅给出了0°C至70°C范围测试结果。超过该范围后,DS18B20的典型误差曲线如何?
    • DS18B20总线上各节点的采样时间是否相同?
    • DS18B20正在转换温度时能发送命令吗?
    • DS18B20正在转换温度期间,能发送命令吗?
    • DS18B20测温传感器位于器件的哪个物理位置?
    • DS18B20的校准有效时间是多长?DS18B20可重新校准吗?
    • DS18B20的潮湿敏感度等级是多少?
    • DS18B20的环境特性如何?
    • DS18B20芯片之间的温度一致性如何?
    • Maxim是否提供适用于DS18B20的例程或用于相关操作系统的驱动?
    • 什么情况下不推荐DS18B20使用寄生供电?
    • 什么是硅温度传感器?
    • 使用OneWireViewer能够记录多片DS18B20吗?
    • 使用OneWireViewer能够记录多片DS18B20数据吗?
    • 在密封保护DS18B20的外壳时,是否有推荐的黏合剂?
    • 多个DS18B20单总线并联,无法正常读取内置ROM的ID
    • 如何使用多片DS18B20,以及如何知道其1-wire链中的位置?
    • 如何使用示波器抓取远端1-Wire设备信号?
    • 如果我希望将DS18B20与工作在3.3V的微控制器配合使用,那么需要电平转换器吗?
    • 如果我希望将DS18B20与工作在3.3V的微控制器配合使用,需要电平转换器吗?
    • 如果我希望连接1-Wire器件,如何保护微控制器的GPIO端口?
    • 如果我希望连接DS18B20等1-Wire器件,如何保护微控制器的GPIO端口?
    • 对于5V和3.3V供电,DS18B20需要上拉电阻吗?
    • 序列号在所有1-Wire器件中唯一,还是仅在特定DS18B20 1-Wire芯片系列中唯一?
    • 序列号在所有1-Wire器件中唯一,还是仅在特定系列中唯一?同一卷IC的序列号会重复吗?
    • 强磁场是否影响DS18B20的性能?
    • 是否可以通过读取DS18B20的寄存器来检查电源故障?
    • 是否对DS18B20进行过振动试验?
    • 是否提供DS18B20的VHDL或Verilog代码?
    • 是否有办法同时向多个1-wire器件发送相同命令?
    • 是否有办法扩展DS18B20的温度量程?
    • 用处理器实现两个通道读取DS18B20的温度,一个通道能够读取,另一个通道不能够读取,用示波器观察发现不能读取的通道在发送0xCC指令时的波形不对,请问是什么原因导致的?该如何解决?
    • 能利用3V电池为DS18B20供电吗?
    • 能否提供DS18B20接线图和颜色标识?
    • 防潮绝缘涂层是否影响DS18B20的温度响应?
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

DS18B20在0°C至85°C范围下精度指标为±0.5°C,但数据资料的典型曲线仅给出了0°C至70°C范围测试结果。超过该范围后,DS18B20的典型误差曲线如何?

下图所示为-10°C至+85°C范围内不同电压下的特征数据:

 

DS18B20在该范围的误差控制在±0.5°C内。我们没有85°C至100°C范围的特征数据,但根据我们的实验室观察,即使在100°C也完全能够达到0.5°C指标。曲线轮廓始终相同;根据校准情况,可能稍有偏差。但每片DS18B20的性能曲线相同。

我们不认为,也不推荐将DS18B20长时间(几小时、几天等)工作在高达125°C温度环境;也没有收到过关于此类情况的客户投诉。我们完全相信DS18B20器件能够在+125°C以下正常工作。

 

Tags: 000097945 嵌入式安全与1-Wire DS18B20
  • Share
  • History
  • Cancel
 
Related Content
  • 是否有办法扩展DS18B20的温度量程?
    MSDAPI
    没有,没有办法扩充器件的读数范围。DS18B20在-10°C至+85°C范围内的读数精度为±0.5°C,-55°C至+125°C范围内的精度为±2°C。
  • DS18B20的校准有效时间是多长?DS18B20可重新校准吗?
    MSDAPI
    DS18B20的校准为终身保证,无需重新校准。
  • DS18B20传感器符合ISO 22000标准吗?
    MSDAPI
    DS18B20未根据ISO 22000标准进行认证。
 
Related Content
  • 是否有办法扩展DS18B20的温度量程?
    MSDAPI
    没有,没有办法扩充器件的读数范围。DS18B20在-10°C至+85°C范围内的读数精度为±0.5°C,-55°C至+125°C范围内的精度为±2°C。
  • DS18B20的校准有效时间是多长?DS18B20可重新校准吗?
    MSDAPI
    DS18B20的校准为终身保证,无需重新校准。
  • DS18B20传感器符合ISO 22000标准吗?
    MSDAPI
    DS18B20未根据ISO 22000标准进行认证。