DS2431+: FAQ
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
DS2x
DS2431+: FAQ
Created
over 8 years ago
Updated
28 days ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
1-Wire EEPROM DS2431, 平时只在常温工作, 但是会在135度 高温中消毒(掉电,消毒半小时),这样的高温环境中是否会影响芯片的使用寿命,所存储的数据是否会丢失?
DS2431 在高达150 degree的环境中存储几个小时都不会有任何问题。
DS2431、DS28E15等1-Wire EEPROM器件如何大批量编程?
我们建议一次只对一个器件进行编程。如果需要的大批量编程服务,需要通过在以下网页提交技术支持的 case和业务部门进一步联系。您可能需要支付额外的费用 。 https://maximsupport.microsoftcrmportals.com/en-US/support/create-case/ 请附上您的个人信息,以便和业务部门联系,包括姓名、电话、工作邮箱、公司、终端应用、器件、年用量…
在对DS2431中的EEPROM进行读写操作时,是否可以对EEPROM中的某一字节进行操作(也就是说数据的读写是否可以以字节为最小单位)?
在对 DS2431中的 EEPROM进行读写操作时,最小的单位是8个字节。这是由DS2431地址寄存器、暂存器数据宽度以及数据传输状态决定。下图是DS2431的地址寄存器。 当主机将数据写入暂存器时, T[2:0]位必须为 000(如果不为 000则强行置 000),此时主机每输入一个字节T[2:0]加1,当主机发送8个数据字节后,T[2:0]为111,表示主机发送的8个字节数据填满整个暂存器,这时E…
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.