English
EngineerZone
嵌入式安全与1-Wire
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
嵌入式安全与1-Wire
文档
DS18B20/GG8: FAQ
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
DS1x
DS18B20/GG8: FAQ
Created
over 5 years ago
Updated
1 month ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
DS18B20 在现场使用时出现温度在85度和21度之间来回跳变,21度是正常的,通讯距离10米,该如何解决?
85度是器件上电后的默认值,如果出现85度和21度来回跳变,说明器件的供电电源不稳定或者外部干扰导致DS18B20掉电,建议检查电源连接,如果采用寄生供电方式工作,建议增加强上拉。如果是总线上的干扰太严重,可以考虑采用单独电源供电或者减小总线上的上拉电阻。
DS18B20 正常通信,但是读取转换结果要么是85度要么是128度左右,是什么问题?
这种现象很可能是转换温度指令没有正常执行。 参考数据手册第3页,首先在发转换指令[44h]之后等待温度转换时间, 转换过程中读总线是低电平,转换完成后会释放总线,总线状态恢复为高电平。 您可以通过监控总线状态,确认转换是否完成。 另外在DS18B20在温度转换时需要消耗较大的电流,最大值为1.5mA, 如果使用寄生供电,可以通过观测波形,以及估算上拉电阻分压的方式来判断在温度转换时总线是否还能达到3V…
DS18B20传感器符合ISO 22000标准吗?
DS18B20未根据ISO 22000标准进行认证。
DS18B20可浸在水中吗?
DS18B20没有密封外壳,不能浸在水中。如果需要将DS18B20浸在液体中,可采用第三方提供的DS18B20密封温度探头。Maxim没有特别推荐厂商,也没有这类探头。
DS18B20和DS2438是否能够挂接在同一1-wire总线上?
可以将寄生供电模式配置的DS18B20和DS2438挂接在同一总线上。两者均使用Convert T [44h]命令,且寄生供电模式下的转换期间要求强上拉。所以,由于两者都使用相同的Convert T命令启动转换,可以发送Convert T [44h]命令(将同时启动两种器件的转换),然后在转换期间的10us内使能强上拉。完成转换后,可取消强上拉(MOSFET),然后可发送独立的读命令分别获取各个器件的温度结果…
DS18B20在0°C至85°C范围下精度指标为±0.5°C,但数据资料的典型曲线仅给出了0°C至70°C范围测试结果。超过该范围后,DS18B20的典型误差曲线如何?
下图所示为-10°C至+85°C范围内不同电压下的特征数据: DS18B20在该范围的误差控制在±0.5°C内。我们没有85°C至100°C范围的特征数据,但根据我们的实验室观察,即使在100°C也完全能够达到0.5°C指标。曲线轮廓始终相同;根据校准情况,可能稍有偏差。但每片DS18B20的性能曲线相同。 我们不认为,也不推荐将DS18B20长时间(几小时、几天等)工作在高达125°C温度环境…
DS18B20总线上各节点的采样时间是否相同?
问题描述: 并联4个DS18B20和152个DS18B20,在时序方面,在发送了0XF0 即 SearchROM指令后,4个DS18B20 读位操作时,在主机释放总线后,采样点是在10us左右,而152个DS18B20则需要在15us左右。这两个时间不能设置为一样,请问我如何设置一个时间,同时可以检测4个和152个呢? =================================…
DS18B20正在转换温度时能发送命令吗?
DS18B20正在进行温度转换时,可向DS18B20发送的唯一命令是复位命令。
DS18B20正在转换温度期间,能发送命令吗?
DS18B20正在进行温度转换时,可向DS18B20发送的唯一命令是复位命令。
DS18B20测温传感器位于器件的哪个物理位置?
DS18B20不直接通过封装检测温度。对于所有封装类型,DS18B20主要通过GND引脚检测温度。确保器件GND引脚和被测热源之间的良好导热通道,有助于提供最佳结果。
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.