Members
Tags
Cancel
文档
More
Cancel
DS1x
DS2x
MAX
Recently Updated Articles
1-Wire通信的ROM ID怎么使用? 是否会单独给出每个器件的ROM ID的清单?
每个 1-Wire产品内部都有独一无二的64位ROMID。Maxim并不会给出每个1-Wire产品的ROMID的列表,需要使用1-Wire ROM Command进行读取。 以 1-Wire桥接器DS2488为例,如数据手册第28页所示,可以使用Search ROM(0xF0)读取总线上每一个1-Wire器件的ROMID。
DS2431、DS28E15等1-Wire EEPROM器件如何大批量编程?
我们建议一次只对一个器件进行编程。如果需要的大批量编程服务,需要通过在以下网页提交技术支持的 case和业务部门进一步联系。您可能需要支付额外的费用 。 https://maximsupport.microsoftcrmportals.com/en-US/support/create-case/ 请附上您的个人信息,以便和业务部门联系,包括姓名、电话、工作邮箱、公司、终端应用、器件、年用量、需要写入的数据格式等。
在设计应用中需要两个DS2484主机来驱动一个1-Wire 总线,如果一个DS2484主机掉电,另外一个DS2484是否可以工作?
对于1-Wire总线的驱动是可以支持多主机的工作方式,但是在任意时刻只能有一个1-Wire主机驱动总线,当主机驱动总线为高电平时,如果另一个主机掉电,器件内部的保护二极管会导通,这样就会把总线拉低,导致无法正常工作。
总线上有多个DS18B20,需要存储每个的ROM ID,为节约存储空间,能否对ROM ID 进行压缩,将8字节压缩到6个字节。
对于1-Wire器件,ROM ID是8个字节,包括一个字节的family code,6个字节的ROM ID 以及一个字节的CRC校验值,对于特定的器件,family code是固定的,CRC校验值是根据前7个字节计算得到的,所以在存储时,可以只存储6个字节的ROM ID,不用存储family code和CRC校验值,这样就将8字节压缩到6个字节,把6个字节恢复到8个字节只需要添加上family code,然后再计算出CRC值即可。
有没有可以实现远距离的IIC通讯解决方案?
可以选择DS2484和DS28E18配合使用,DS2484是IIC到1-Wire桥接器,1-Wire总线可以支持远距离通讯,DS28E18是1-Wire到IIC主机转换器。DS2484和处理器在一端, DS28E18和被控制的IIC器件在远端,它们之间利用单总线连接。这种转换需要对DS2484和DS28E18进行编程,另外,1-Wire通讯速率不是太高。但是可以实现IIC的远距离通讯。
Most Helpful Articles
1-Wire EEPROM DS2431, 平时只在常温工作, 但是会在135度 高温中消毒(掉电,消毒半小时),这样的高温环境中是否会影响芯片的使用寿命,所存储的数据是否会丢失?
DS2431 在高达150 degree的环境中存储几个小时都不会有任何问题。
1-Wire总线过压和过流保护
对于过压保护,考虑使用串联2个5Ω电阻的5.6V齐纳二极管(每端一个)。两个5Ω电阻的目的是防止1-Wire总线上的电压超过5.6V,相对于导通二极管呈高阻。这就造成在DS2484的另一侧与电路产生一定的隔离。 如果同时需要过压和过流保护,推荐具有高精度的MAX14588可调节保护器。可调节过压范围,最高36V,过压范围可低至6V (适合于DS2484 IO引脚的最大电压指标)。此外,限流保护可低至15mA (也满足DS2484的最大电流限值20mA)。
1-Wire网络最多能支持多远距离的信号传输?都有什么因素制约该传输距离?
1-Wire 网络的总长度既取决于 1-Wire主机接口,同时也受限于电缆的性能。电缆必须能够快速充电、放电以满足 1-Wire协议的要求。采用简单的上拉电阻使网络总长度限制在大约 200m。高可靠性 1-Wire主机设计能够克服这一限制,利用有源上拉在逻辑控制下提供更强的电流,支持更远的通信距离,通常会使通信距离扩展到500m以上。 制约 1-Wire网络总长的因素总结如下: ① 从机器件 ( i Button 及其它 1-Wire器件 )也会等效地增加网络的总长。每个器件的负荷等效于增加了一小段总线长度…
1-Wire通信的ROM ID怎么使用? 是否会单独给出每个器件的ROM ID的清单?
每个 1-Wire产品内部都有独一无二的64位ROMID。Maxim并不会给出每个1-Wire产品的ROMID的列表,需要使用1-Wire ROM Command进行读取。 以 1-Wire桥接器DS2488为例,如数据手册第28页所示,可以使用Search ROM(0xF0)读取总线上每一个1-Wire器件的ROMID。
DS18B20 在现场使用时出现温度在85度和21度之间来回跳变,21度是正常的,通讯距离10米,该如何解决?
85度是器件上电后的默认值,如果出现85度和21度来回跳变,说明器件的供电电源不稳定或者外部干扰导致DS18B20掉电,建议检查电源连接,如果采用寄生供电方式工作,建议增加强上拉。如果是总线上的干扰太严重,可以考虑采用单独电源供电或者减小总线上的上拉电阻。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.