关于AD9957和高速DAC选型

你好,ADI专家:

我目前需求为:有多个板卡,每个板卡输出(生成)4路150M中频,各路需要同步(输出相位差能相参),杂散优于60dBc;数据来源为FPGA,IQ数据,数据时钟100M,基带带宽低于30M,,目前DAC采样时钟为外部提供的800MHz。

问题1:通过ADI官网选型发现AD9957接口设计比较简单,想要选用,不知道这个DDS可否满足我的需求。对AD9957多片同步后是否可以实现各个通道间的相位差恒定。
问题2:我想要实现各个板卡间中频输出同步,但是同步信号来自于外部,不知道对同步信号有什么具体参数要求。比如,同步信号的脉冲宽度,周期,抖动的具体要求是什么?我现在将外部的的同步脉冲信号通过一个低抖动的分配器,然后通过多根线缆分配到各个板卡中AD9957的SYNC_IN引脚,如果线缆没有做到等长,是否会对同步有影响?有没有建议的连接方法来解决多个板卡之间的同步问题?
问题3:(一路中频输出需要一片AD9957,功耗也高),ADI是否有更好解决方案,例如,单一芯片片直接可以实现两路中频输出。如果有具有更低功耗的高速DAC可以满足我的需要,希望可以提供参考。

谢谢!!!