已回答假定已回答

AD736上电瞬间,输入接地,输出有几个mV

jianwei hai 在 2013-8-28 詢問的問題
最後回覆由锐锟 张於2013-9-17提供

如上图所示,在上电瞬间,AD736的2脚接地的情况下,6脚有1-3mV左右的电压,然后此电压慢慢减小,3分钟之后达到稳定值。

背景:上一版电源用的是2575+7660,情况就好很多,但由于空间限制,把电源改为MP2451 + 7660,麻烦就来了,每次重新上电都会出现这种情况,如题。 从电源的的纹波看不出有什么区别,上电瞬间的驱动波形也基本上是一样的。

上传几个测试的波形:

目前用的上电瞬间有输出的上电波形    MP2451 + 7660

 

 

上一版本上电波形LM2575-5 + 7660

結果